请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 主题中讨论的其他器件: BQ25606、 BQ27426
我希望 BQ27421-G1与电池充电器 BQ25606配合使用。
我有两个问题:
1.使用 BQ27421-G1是否会以任何方式对充电产生负面影响?
2.将 BQ27421-G1的 SRX 引脚连接到 BQ25606的 BAT 引脚是否正确?
我们的器件通过电池消耗高达4A (连续)的电流。 BQ27421-G1是否会提供准确的读数?
提前感谢您。