This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:在宽负载范围内使用 TPS610995DRV

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900224/tps61099-using-the-tps610995drv-with-a-wide-ranging-load

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件:TPS61023

我们正在考虑 使用 TPS610995DRV 为蜂窝式 CAT-M1模块提供3.6V 电压。

该模块将在正常运行期间要求60mA 至250mA 的电流、但在小突发中可能会峰值至600mA。

此外,当我们将蜂窝模块置于睡眠状态时,它可能仅消耗10uA……但我们仍需要提供电压

我们为升压转换器提供2.5V 电压(如果需要、可以增大)

我们运行了一些仿真并研究了数据表、但想知道该模块是否能够支持这种宽范围?

为了使其正常工作、我们是否需要考虑任何因素?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrique:

    我可以与您一起检查输入电压、输出电压和负载情况吗?

    最严重的情况是 Vin=2.5V、Vout=3.6V、Io=0.6A? 如果 Vout 在600mA 负载下下降、您能接受吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是,这种情况太糟糕了。 是否还有其他更适合的产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrique:

    TPS61099x 可将正常负载抑制为3.6V/250mA、但输入电压=2.5V 时很难支持600mA。

    我建议使用 TPS61023来解决重载问题。