This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28084:建议的最大电源电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873061/ucc28084-maximum-recommended-supply-voltage

器件型号:UCC28084

你(们)好 我想使用电源电压(Vcc)为15伏的 UCC28084。 这是允许的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nik

    UCC28084的 VCC 导通阈值为4.3V、VCC 的允许绝对最大电压为15V。

    因此不建议使用15V、5V~12V 是 UCC28084的 VCC 的最佳范围。

    此致、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yunsheng。 感谢您的回答。