This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:推荐的 ADJ 等效器件

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2937, LM2941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891085/lm2937-recommended-adj-equivalent-device

器件型号:LM2937
主题中讨论的其他器件: LM2941

您好!

我想用具有可调输出的等效 LDO 替换12V 版本的 LM2937、因为我们尚未决定在最终设计中需要15V 还是18V 输出。 它无需引脚对引脚兼容、但确实需要至少26V 的额定输入电压、至少400mA 的输出电流、并且可以与 LM2937当前使用的相同输入/输出电容器配合使用。 由于高度限制、我还在寻找 SOT-223封装。 请提供任何帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    LM2941是该产品系列中的可调节 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    谢谢。 我知道 LM2941、它可以正常工作、但我希望获得 SOT-223替代产品。 现在、我将使用具有15V 输出的 LM2937、但如果需要18V 输出、我将考虑更改封装。

    此致、

    克林特