This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:ILIM 和 PG 输出

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872435/tps63050-ilim-and-pg-output

器件型号:TPS63050

你(们)好

 

您能就 PG 输出和 ILIM 之间的关系提出建议吗?

根据我的理解、PG 输出由 EN 定义、输出电压不是 ILIM。

 

由于 ILIM 功能在软启动期间处于激活状态、因此如果 ILIM 处于高电平状态、PG 不会变为高电平。

 

我的理解是否正确?

 

谢谢、此致、

米希亚基。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    请查看 1。 这定义了 EN =低电平时 PG 的行为。

    在活动状态下(EN =高电平、VIN 存在)、在欠压锁定、热关断或达到电流限制时、PG 引脚变为低电平。

    开放式问题是、如果 VOUT 高于95%、但软启动电流限制仍处于活动状态、会发生什么情况。

    我将与器件专家联系、并在明天向您介绍最新信息。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    很抱歉耽误你的时间、我得到了回复。

    电流限制是将固定 PG 的电流限制。

    在软启动的情况下、只要电流限制处于活动状态、PG 就会变为低电平。

    所以您的理解是正确的。

    此致、

    莫里茨