This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:可调光 LED 电源

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872487/lmzm33602-dimmable-led-power-supply

器件型号:LMZM33602

尊敬的所有人:

我想使用 LMZM33602从24V 电源创建16V 电源。 16V 应为 PWM 可调光 LED 灯串的工作电压(5个 LED 的2.9V 线性 CC 稳压器串联)。 CC 稳压器应以1KHz 的 PWM 频率进行调光。 是否会有任何问题(噪声、热量、振荡...) 使用1KHz 开关 LMZM33602的负载? LED 灯串电流将为1.05A。 系统功率输出:16V x 1.05A = 16.8W

此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    建议根据 第7.5.5节在 SYNC 引脚的运行条件下运行 LMZM33602。 建议在200kHz 至1、2MHz 范围内运行时钟。 低于推荐范围的任何频率均未经过测试、可能会导致组合故障、例如达到电流限制、降额最大输出电流、潜在振荡和噪声问题。

    我相信 TI 拥有 LED 驱动器产品系列。 也许这就是您可以开始的地方。  

    http://www.ti.com/power-management/led-drivers/rgbw-led-drivers/products.html#p3212=Yes

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    如果您想了解负载、我已经使用来自电子负载的低至1kHz 的信号对该器件进行了负载瞬态测试、并且未观察到输出电压调节中出现任何故障。  

    据我所知、您可以以1kHz 的频率运行 LED 灯、而不会对电源模块产生影响。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的测试。 这对我有很大帮助。

    我将尝试使用此组件进行设计。

    此致

    Norbert