This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:查看电感器值

Guru**** 2517250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872969/tlv62569a-review-inductor-values

器件型号:TLV62569A

您好!

我的客户已将一个使用3.3V 输入电压的 TLV62569A 进行设计、2A 时输出电压为2.5V。  在继续之前、是否有人可以验证下面选择的电感器?    

谢谢、

Tom

TLV62569ADRLT 2.5V/2A

SRN8040-1R0Y 电感器

电容器 CIN GRM188R60J475KE19J/C0603C475K9PACTU

电容器 COUT GRM188R60J226MEA0D

GRM32EC70J107ME15L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    电感器值看起来正常。 输出电容的最后一个值为100uF、不在数据表建议范围内。 我建议遵循数据表建议。  您还可以使用 WEBENCH 模型检查器件的性能。

    此致、

    Tanvee