This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:PWRGD 引脚的响应时间

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871954/tps54160-response-time-of-pwrgd-pin

器件型号:TPS54160

您好!

根据 TPS51460数据表、当 VSENSE 低于标称内部基准电压的92%或高于标称内部基准电压的109%时、PWRGD 引脚被拉低。
那么、您能否告诉我 PWRGD 引脚被置为有效和置为无效的响应时间?
我正在考虑将此 PWRGD 引脚连接到另一个直流/直流转换器上的使能引脚。 如果您有任何疑问、请告知我们。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    将在内部进行检查、并在稍后更新。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    感谢您的快速回复。

    我期待您提供这些信息。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    很抱歉、您很着急、但如果您有任何更新、请告诉我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    从 Vsense 信号到电源正常比较器输入的低通 RC 滤波器延迟约为0.2us、PWRGD 输出由 Vsense 直接触发、无需其他延迟时间或最小输出脉冲宽度。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San:

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤