This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:设计用于输出12V 电压的电路仅输出1V 电压

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899467/lmzm33606-circuit-designed-to-output-12v-is-only-outputting-1v

器件型号:LMZM33606

大家好、

这是我使用 SMD 器件的第一个降压转换器设计。  因此、我不确定是设计还是在使用热气枪安装 SMD 部件时出现了问题。  希望有人能给我一些建议、并指引我正确的方向。   

该电路设计为从15V 输入输出12V 电压(这是我们的目的)。  在示波器上读取电压输出仅表示1V。  我已附上原理图、电路板、BOM 以及示波器读数以供参考。  非常感谢你们的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高规格、

    您能否检查 FB 是否对 VOUT 短路? 内部电压基准为1V、如果 FB 以某种方式短接至 VOUT、它也会强制 VOUT 为1V。 尝试探测电路板并读出电压测量值、以检查是否存在任何异常电压。

    您是否还可以尝试移除 CFF 电容器并重新测试电路板运行情况?

    最后、如果您可以提供 VIN、VOUT 和 SW 的波形、以帮助解决问题。 可以通过 SW 引脚(1-6、31)访问电源模块侧面的 SW。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您提供详细说明。  当我将万用表设置为导通性测试并探测 FB 和 VOUT 点时、发出的声音表明这两个点已连接。  在我的实际电路板和设计中、FB 通过 RFBB、CFF 和 RFBT 以及 VOUT 连接到的 VOUT 平面间接连接到 VOUT。  这是 FB 和 VOUT 短路的原因吗?  当我回顾数据表中的参考设计时、似乎 FB 通过这些电阻器和电容器连接到 VOUT。  我在设计中未使用 AGND 平面、因此所有元件都连接到 PGND、这也许是 FB 和 VOUT 之间发生短路的原因?

    供参考、在另一个原型上、VOUT 在0V 和2.xx V 之间波动、并且在某个点上升到12V、但大部分时间停留在0、1.xx 和2.xx V 之间。 想知道这是否表明上述问题相同?

    再次感谢您的帮助、并期待您的反馈。

    此致、

    S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy。  以下是波形:

    1) 1) VOUT:

    2) 2) VIN:

    3) 3) SW:

    SW 峰间频率

    SMD 焊锡膏-想知道焊锡膏是否完全熔化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高规格 Pro、

    观察 PCB 上电源模块的外露焊盘、似乎焊锡膏没有完全熔化并正确回流。 焊锡膏的适当回流应能使散热焊盘光亮、并使其看起来像金属色。 我怀疑您电路板上的器件未连接所有引脚、并建议在较热的温度下进行回流焊、以确保焊锡膏完全溶解并正确覆盖暴露的焊盘。

    您能否尝试使用新装置执行此操作并重新测试操作?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、焊锡膏完全熔化、电路板能够将15V 转换为12V。  事实证明、加热电路板的两侧也是必要的、这样才能使隐藏焊盘上的焊锡膏熔化。  感谢 Jimmy 的帮助!