This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:客户设计问题

Guru**** 2521150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900291/tps56637-design-questions-by-customer

器件型号:TPS56637

您好!  

我有一位客户询问以下问题:

在我的新设计中、我使用直流/直流(12V 至1V/6A) TPS56637RPAR。

根据数据表和评估板指南 、AGND 设计应与 PGND 分离并在一个点上进行连接。

这是必须的还是作为一个选项?

此建议的目的是什么?

在使用8层 PCB 和许多高速 IC 时、这一建议是否会对我造成不利影响?

热问题?

 e2e.ti.com/.../Report_5F00_12V_5F00_to_5F00_1V_5F00_5A.pdf

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  、这不是必须的、但这样做只有助于为安静的模拟信号提供干净的参考接地。因此、建议不要将其与热性能无关。

    裕昌