This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 E-ink 面板驱动程序

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65186, TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890843/looking-for-e-ink-panel-driver

主题中讨论的其他器件:TPS65186TPS65185

您能不能帮助给出一些有关 E Ink 设计 PMIC 选择的建议。 该 PMIC 的输入可以是3.3或5V。 PMIC 需要在薄膜晶体管上具有+-15V 源电压输出和+28/-22V 栅极电压输出。 TPS65186是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65185/TPS651851/TPS65186能够满足 VPOS、VNEG、VGL、VGH、VCOM、 和 VASM。 请记住、需要单独为电池板的逻辑电源(VDD)供电和定序。 该外部 VDD 还可用于 PMIC 逻辑 IO 和 I2C 线路。

    另请注意、由于最大电流要求较高、直流/直流转换器将需要为 VPOS 和 VNEG 轨供电、而不是为 LDO 供电。 由于 DCDC 转换器还为电荷泵供电、VPOS 必须在 VGH 之前加电、而 VNEG 必须在 VGL 之前加电。 根据电源序列列表要求、这是可以接受的。 但是、电源序列图显示了 VGL 在 VNEG 之前上电。 如果在此应用中使用 TPS65185/TPS651851/TPS65186、则不能使用此类序列。  

    谢谢、

    Gerard