This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq76940电压检测线长度

Guru**** 2534020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890971/bq76940-bq76940-voltage-sensing-wire-length

器件型号:BQ76940

您好!

BQ76940的电压检测导线的最大长度是多少?

我计划使用0.25Sqmm 导线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansul、

    BQ76940确实没有对互连长度的限制、但您将会遇到系统注意事项。  一个是电阻,由于测量电流较低,这可能不是一个大问题,除非 在组之间的边界,请参阅应用手册 http://www.ti.com/lit/pdf/slua749中的通用路径说明 。  如果在平衡电流为100mA 的边界处有50m Ω 的连接电阻、则相邻电池中可能会出现5mV 误差。  通常情况下、电路板会更具问题性、但要进行检查。

    另一个注意事项是噪声拾取。  互连将用作天线、并且可能会拾取噪声。  屏蔽互连并根据需要过滤进入电路板的输入。