This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:SYS 的常规电流和电压问题

Guru**** 2510905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891003/bq24298-general-current-and-voltage-question-for-sys

器件型号:BQ24298

1我想知道,如果只连接了 USB 电源(无电池),系统电流是否大于3A?如果只连接了电池(无电源),系统电流是否大于3?

#2如果我没有连接电池、能否将 VSYS 电压编程为固定值?

3该器件是否用于为电池充电并同时通过 SYS 运行器件?  

此致、

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    关于1、在连接5V、3A USB 电源的情况下、最大功率为15W。  在充电被禁用的情况下、V (SYS)=MINSYS~=3.6V 所以、使用效率功率平衡、eff = Pout/引脚、效率为93%、0.93=3.65V*ISYS/15W -> ISYS = 3.8A。  仅使用电池时、电池会提供所有电流、因此额定电流为3A 时不会出现问题。

    关于第2条,是的。  在未连接电池且禁用充电的情况下、您可以设置 V (SYS)=MINSYS、该值可在3.0V 至3.7V 之间以1V 步长进行设置。

    关于、是的。  只要它们具有足够的输入功率、IC 就会为电池充电并提供系统负载、而系统负载比充电电流具有先例。  如果系统负载显著增加、电池充电可能会降至零、电池可能会开始补充系统的降压转换器输出。

    此致、

    Jeff