请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36015 您好!
我正在使用 LMR36015器件进行设计。
布局经过设计、但由于电路板面积较小、输入电容器使用1瑞士法郎(0.1uF)和1个 CIN (10uF)。
此时的布局如下所示。
我设计的电路板有四层。 第二层和第三层是接地。
CHF 应放置在10引脚附近。 2引脚上未放置 CHF、仅将接线连接到4层侧的 VIN。
进行上述布局时是否有任何问题?
布局经过设计、但由于电路板面积较小、输入电容器使用1瑞士法郎(0.1uF)和1个 CIN (10uF)。
此时的布局如下所示。
我设计的电路板有四层。 第二层和第三层是接地。
CHF 应放置在10引脚附近。 2引脚上未放置 CHF、仅将接线连接到4层侧的 VIN。
进行上述布局时是否有任何问题?
此致、