This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:电压设置是否存在86k Ω 的风险

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891047/tps548d22-whether-it-has-risks-here-with-86kohm-for-the-voltage-setting

器件型号:TPS548D22

大家好、

从数据表中、我们可以看到 1.0508v 的电阻为82.5k Ω、目前我的客户在 这里使用86k 电阻、电压也是1.0508v。 数据表显示、它需要在1%以内、这里是否存在86k Ω 的风险? 风险是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      最好坚持数据表中的建议。 我们将进行双重检查。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS548D22使用 VSEL 引脚上的电压来选择列出的基准电压之一和故障模式。  两个选择单元之间的阈值大约位于列出的电阻器82.5和90.9之间的中点。  这会将标称阈值非常接近86kOhm、因此 断续或闭锁的故障响应因器件而异、甚至因同一电路板上同一器件的上电至上电而异。

    指定电阻值周围的阈值容差仅用于考虑+/- 1%电阻器的正常变化。

    但是、由于 VSEL 选择基于 BP 与 VSEL 之间的分压比、因此如果客户具有104k 顶部电阻器和86k 底部电阻器、则可以使该配置正常工作。