This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于升压转换器的电源#39短路和过流保护

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM741, LMR62014, PMP9779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872480/boost-converter-based-power-supply-s-short-circuit-and-over-current-protection

主题中讨论的其他器件:LM741、 LMR62014、 PMP9779

要求:

  • VOUT = 16V、250mA
  • VIN = 12V、2A
  • 电源必须具有250mA 的电流限制
  • 它还应具有短路保护。  

已尝试的解决方案:

我们使用 SIMPLE SWITCHER LMR62014将电压从12V 升压到16V、工作正常。 对于电流限制、我们采用下图所示的电路、其中 N 沟道 MOSFET 和1欧姆分流器位于接地和负载之间、并基于 LM741运算放大器 MOSFET 上250mA 的设置电流限制来控制电流。 现在、在这个设置中、当我们在电路中短路时、MOSFET 在线性区域中运行、而在所有16V 电压下、250mA 会在 MOSFET 上下降、并且会使 MOSFET 发热、这也会损坏 PCB。

(注意:我们以前在 CSD18535功率 MOSFET 上使用过小型封装 SMD MOSFET、但由于它们超出了安全工作区、因此它们会烧坏)。

所需解决方案:

我认为、我们实施限流解决方案的方式不正确、我们需要使用器件型号的标准解决方案/参考设计 行业对任何此类应用都遵循此类标准。 因此、我们需要针对所有可能的技术方法提供反馈、以使该要求在我们的电路中与任何建议的器件型号一同工作 或参考设计。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我认为主要问题是该电路没有迟滞。

    您可以参阅 TI 参考设计 PMP9779

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    我们还尝试了 迟滞电阻器、但 MOSFET 仍会发热很多。 发热的原因是 MOSFET 上有16V x 250mAmp = 4W 的压降、这是因为 MOSFET 在线性区域中运行。 只能通过使 MOSFET 完全关断或使输入功率/电压低于在短路情况下提供给 MOSFET 的电压来实现。 请向我们提出您的想法或任何其他可能的解决方案。

    在短路情况下,是否可以通过操纵反馈电压或 EN 引脚来管理它?

    在该应用中、使用同步开关更好?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以使用 EN 信号。 请参阅 PMP9779用户指南和 sch 以获取参考。