This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2989:最大输出电容器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891009/lp2989-max-output-capacitor

器件型号:LP2989

LP2989的最大输出电容器是否有限制? 客户的最大负载电容为180uF,包括陶瓷和电解电容,这是否可以接受?

还是仅根据 输出电容器 ESR 的稳定区域确定( 数据表的图41)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    保持稳定性无需使用最大电容器、但 ESR 的下限将是您的客户限制、这是正确的。
    这是所有输出电容器并联组合的有效 ESR。
    陶瓷电容器将在您客户的情况下占主导地位。  它们应确保并联陶瓷电容器的有效 ESR 不会低于4m 欧姆。

    谢谢、

    斯蒂芬