This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165Q1-EVM:如何启用 IGN_PWRL 功能和 SS_EN

Guru**** 718410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55165Q1-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899611/tps55165q1-evm-how-to-enable-ign_pwrl-function-and-ss_en

器件型号:TPS55165Q1-EVM

我想使用具有以下设置的 TPS55165Q1 IC:

1-正常模式(始终),输出12v 固定。

2-电源闩锁打开(即使在启动期间电池电压下降,也始终打开),如果可能,则不使用外部微控制器信号。  最好使用上拉或下拉。

3-启用了扩频以降低 EMI。  

问题1:我在了解如何连接  IGN_PWRL 时遇到问题

在 TPS55165Q1-EVM (SLVUAY1)中、原理图显示、为了启用电源锁存器、跳线应连接到 GND。

虽然在数据表中、它在 IGN_PWRL 的引脚说明中显示为"逻辑电平 IGN 电源锁存信号"。 IGN 引脚在该引脚为高电平时被锁存(1)、在该引脚为低电平时不被锁存(0)。

那么,连接该引脚的正确方法是什么?  

问题2:SS_EN

数据表和 EVM 文档指出:只有当器件处于降压操作的正常模式时、才能启用此功能。

因此,如果我将此引脚保持未连接状态(启用 SS)

这是否意味着在升压模式(输入电压< 12v)下运行期间,此功能将自动禁用 ,设备将继续正常工作?

或者,这是否意味着 在升压模式下运行(Vin < 12v)时,由于启用了 SS,此器件将被禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生。

    1.有关 IGN_PWRL 的功能、请查看数据表"8.4.3加电和断电序列"、您很容易理解;

    2. ss_en:是的、频率抖动功能仅在降压模式下有效。  当<Vo even you left this pin open. 为 f时、频率将保持不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen 女士

    您的回答在任何方面都不有帮助:

    1.我检查了第8.4.3节,这表明为了锁住电源,该引脚应该连接到5V。 但您的答案不能明确以下内容:

    a)这可以通过上拉来实现吗?值是多少? 10万100k?

    b)您未确认为什么 EVM 将锁扣跳线连接到 GND 以启用此功能。

    2. SS_EN,当您说“  Vin 时频率将保持不变 "="" ,="" do="" mean="" the="" device="" will="" work="" properly="" but="" at="" a="" fixed="" frequency="" yes="" or="" no="" ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sammy、

    请查看我的以下评论:

    1.我检查了第8.4.3节,这表明为了锁住电源,该引脚应该连接到5V。 但您的回答未明确说明以下内容:

    a)这可以通过上拉来实现吗?值是多少? 10万100k?  -->您可以使用10k 欧姆至100k 欧姆,其中任何一个都可以。

    b)您未确认为什么 EVM 将锁扣跳线连接到 GND 以启用此功能。 -->很抱歉,这是原理图中的错误。 应将其标记为解锁。  

    2. SS_EN,当您说“  Vin 时频率将保持不变 "="" ,="" do="" mean="" the="" device="" will="" work="" properly="" but="" at="" a="" fixed="" frequency="" yes="" or="" no="" ?="" -->是的, 设备将正常工作,但频率固定。