我想使用具有以下设置的 TPS55165Q1 IC:
1-正常模式(始终),输出12v 固定。
2-电源闩锁打开(即使在启动期间电池电压下降,也始终打开),如果可能,则不使用外部微控制器信号。 最好使用上拉或下拉。
3-启用了扩频以降低 EMI。
问题1:我在了解如何连接 IGN_PWRL 时遇到问题
在 TPS55165Q1-EVM (SLVUAY1)中、原理图显示、为了启用电源锁存器、跳线应连接到 GND。
虽然在数据表中、它在 IGN_PWRL 的引脚说明中显示为"逻辑电平 IGN 电源锁存信号"。 IGN 引脚在该引脚为高电平时被锁存(1)、在该引脚为低电平时不被锁存(0)。
那么,连接该引脚的正确方法是什么?
问题2:SS_EN
数据表和 EVM 文档指出:只有当器件处于降压操作的正常模式时、才能启用此功能。
因此,如果我将此引脚保持未连接状态(启用 SS)
这是否意味着在升压模式(输入电压< 12v)下运行期间,此功能将自动禁用 ,设备将继续正常工作?
或者,这是否意味着 在升压模式下运行(Vin < 12v)时,由于启用了 SS,此器件将被禁用?