This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:V1P8引脚实际上只是一个逻辑基准吗?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569, LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900150/lp5569-is-the-v1p8-pin-really-just-a-logic-reference

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件: LP55231

我从项目上的 LP55231开始、但意识到我需要一个灌电流驱动器、因此我最终在 LP5569上完成了该操作。 有许多相似之处、但最显著的例外是 LP5569上的 V1P8。

µA 表显示它是"数字电路的输入电源"、但电流消耗低于200 μ A、且数字输入中没有任何一个限制为相对于 V1P8的值、那么它实际上只是数字电路的逻辑基准、而不是实际的电源吗?

简而言之、我将使用5V 电压轨为 LP5569供电、并考虑为 V1P8引脚使用超便宜的1.8V 基准、而不是稳压器、并将 I2C 线路上拉至 MCU 的3.3V 逻辑。 这种方法是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan、

    是的、没关系。  V1P8是内部数字电路的电源线、但 SCL/SDA 引脚的 VIH 和 VIL 设置为固定值。 只需确保您的逻辑电源符合数据表第7.8节 "逻辑接口特性"中的要求。