This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:向充电电路添加电流感测电阻

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890836/bq24295-adding-current-sense-resistor-to-charging-circuit

器件型号:BQ24295

我正在设计用于 LiFePO4电池的电池分析仪。 我想在2A 快速充电电流下为其充电至3.5V、然后通过功率电阻器放电、同时通过20m Ω 电阻器测量电池低侧的电流。 将使用具有缓冲 ADC 的4线开尔文电桥进行测量、该电桥应是非侵入式的。 我的问题是、这是否会以任何方式对 bq24295的性能产生负面影响?

库仑计数器电路使用 Maxim DS2740、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24295能够与电量监测计一起工作。 还可以 但 BQ24295 尚未 通过 DS2740测试、强烈建议 在进行自己的设计之前使用 DS2740评估 BQ24295 EVM。  

    谢谢、

    宁。