This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:最大压降

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872955/lp5024-maximum-drop

器件型号:LP5024

我已经在 LP5024中设计了一款产品、并让其进行测试。  我理解数据表中显示的10mA 时的最小输出电压约为0.250V。

我已经使用3.3电源操作了包括 LED 在内的所有器件、发现我可以进入 LED 的最大驱动电压大约为2.4V、这一点根本不会使 LED 饱和。  蓝色 LED 几乎看不到,我估计可能1-2mA?  这意味着集电极开路输出约为0.9V。

我正在发送一个从0x40、0x3C、0x00、0xFF 地址0开始的配置、并以0xFF 从地址0x0F 开始驱动各个 LED

我是否在某处误解了数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IREF 是一个6.49K 电阻器、应提供10mA 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我想我没有接地中心销、嗯、这是一个愚蠢的时刻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    我将关闭此主题、因为您没有问题。