This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:终止电流关闭

Guru**** 2518570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890125/bq25155-termination-current-off

器件型号:BQ25155

大家好、

当终止电流设置为不使用时、如何确定充电终止、请参阅下表中的表24。 完全禁用终端时会发生什么情况?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    说明了"请勿使用"选项、因为终止电流设置为0mA、也受 ITERM 精度规格的影响。 因此建议不要使用该设置。

    当终止被禁用时、充电器保持在 CV 模式并且不停止充电、并且当充电电流低于 ITERM 时进入高阻抗模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    端接和 ITERM 之间的区别是什么? 我认为终止和 ITERM 是一致的。

    如果我禁用终止、我还会禁用 ITERM 值?


    我的第二个问题依赖于 ITERM 值。 在上表中、我可以在 ICHRGE 的1%上调整 ITERM。 如果我相应地将 ICHRGE 设置为1.25mA、则将 ITERM 设置为0.0125mA。 对吗?

    由于数据表的第一个站点被写入、最小的终止电流阶跃为0.5mA。

    这有点令人困惑。

    非常感谢。

    此致


    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ITERM 是发生终止的电流。 如果您禁用终端、则没有 ITERM。

    ITERM 设置是一个百分比、因此该值将基于充电电流设置。 但是、器件可终止的最小终止电流为0.5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    好的。 我已经假设过这一点、但我有一点不安全。

    但是、您能不能建议使用能够提供0、125mA 终止电流的充电器 IC?

    如果此 IC 具有与 BQ 25155相同的条件、这将是完美的。  


    谢谢你。

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    检测125uA 的电流非常棘手、因为在这种低端接电流下也会产生噪声。 我们具有的最小值为0.5mA