This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:电感器值回顾

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872967/tps568230-review-of-inductor-value

器件型号:TPS568230

您好!

我的客户已经将一个设计从12V 输入电压到5V 输出电流8A 的 TPS568239组合在一起。  在继续之前、是否有人可以验证下面选择的电感器?    

谢谢、

Tom

组件

说明

TPS568230RJER 5V/8A

直流/直流

C1608X5R1A226M080AC 输出

22uF/10V

C2012X5R1V156M125AC Cin

15uF/35V

X7R

100nF/50V

SER2915L-222KL 电感器

2.2 μ H

GRM32EC70J107ME15L

X7S/100uF/6.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来正常、只需提醒一下、检查电感器电流能力足以支持8A 应用。

    裕昌