This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22922:tps22913c 上升时间容差?

Guru**** 2379390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22922
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871112/tps22922-tps22913c-rise-time-tolerance

器件型号:TPS22922

大家好、

  tps22913c 上升时间的容差是多少?

客户希望知道5V、3.3V 和1.8V

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

    时序在很大程度上取决于负载、输入电压和运行条件。 这通常是我们不提供最小值和最大值的原因。

    数据表负载条件是否适合客户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我是客户 Shiquille 告诉我、如果 TPS22913CYZVR 要求、我需要的信息是软星的 Vin 上升/下降时间范围。

    所提供的产品说明书 Shiquille 仅显示有关 Vout 的信息。

    请就此提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Osmand、

    欢迎使用 E2E!

    对于 Vin 上升时间、我们没有具体的时序要求规格、因为它是特定于应用的。 TPS22922不明确请求电压信号-它仅使用 ON 信号被置为有效时 IN 线路上存在的任何信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的清晰解释。

    因此、TPS22913CYZVR 的输入电压没有特殊请求、对吧?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 您是否对它有任何具体的顾虑或担心?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 问题是我们的电源设计如何为 TPS22913CYZVR 提供 Vin 电源。

    现在 、我们只需考虑电源设计中 TPS22913CYZVR 以外的其他器件的上升/下降时间。

    非常感谢。