This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV810:当 VCC 下降时、TLV810R 输出下降

Guru**** 2615775 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893499/tlv810-tlv810r-output-drops-when-its-vcc-drops

器件型号:TLV810

大家好、

我的客户正在测试 TLV810R。 原理图如下 所示:

下图是波形(黄色=VCC、绿色=/EN)。 当 VCC 稳定@5V 时、/EN=0V。 然而、当 VCC 上出现轻微下降(大约0.5V)时、/EN 也会出现轻微下降。 /EN 上的压降使其输出负电压。

我们还尝试删除了 R418、但测试结果相同

您能否帮助分析为什么/EN 会掉在这里? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wayne、您能尝试删除 R339进行测试吗?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    客户尝试移除 R339、但当 Vcc 下降时、输出仍然具有负杂散。 那么、您能否帮助在我们的 EVM 上尝试此测试、以查看此行为是否与 TLV810本身相关? 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    由于站点因冠状病毒而关闭、我们实验室中的测试目前受到限制。 这是否是紧急请求/您是否有能力进行测试?

    谢谢、
    Abhinav。