Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, BQ24001, BQ24040, BQ2057C
主题中讨论的其他器件:BQ2057、 BQ24090、 BQ24001、 BQ24040、
尊敬的专家:
我的客户正在考虑 BQ2057并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我正在评估数据表 P.7的电路(图1.) 电源 IC 和 MCU。
电源 IC 用于 MCU (+3.3V)、 它连接到锂离子电池、 而 MCU 用于控制。
我观察到下面列出的现象。
请给出建议。
电源5V 至 DC +、
使用 BQ2057CTS 为锂离子电池充电(3.6V 标称电压)。
接下来、当移除5V 电源时、电流从锂离子电池流向 Q1相反方向流动。
(电流从 Q1的集电极流向 Q1的发射极。 此时、VCE 大约为1.0V。)
因此 、将2.5V 至3.0V 电压施加到 BQ2057CTS 的 VCC 上。
(1)如果反向电流流经晶体管 Q1、是否没有问题?
(2)当5V 未提供给 DC+时、 BQ2057CTS 的 VCC 电压为2.5V 至3.0V。
→BQ2057CTS 的运行是否需要这个 VCC?
--
感谢您的帮助。
此致、
新一