This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:调整 BUVLO >3.0V

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890780/bq21061-adjust-buvlo-3-0v

器件型号:BQ21061
主题中讨论的其他器件:BQ25155

是否可以将 BUVLO 增加至3.0V 以上? 此外、数据表中的这种情况是否准确?  对于3.0V 有3个设置、但没有更高的设置、这似乎很奇怪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BATUVLO 的设置不高于3V。 如果您需要更高的电压、可以使用开关到 BQ25155、并在电池电压低于特定电平时使用该器件上的 ADC 和比较器进入运输模式。