主题中讨论的其他器件:TPS650330-Q1、 TIDA-020002、 TIDA-020003
大家好、
我想使用该器件来替代分立式电源解决方案、但我想知道、该 LDO 如何避免降压产生纹波噪声?
在原始分立式解决方案中、由于降压转换器关闭、我们的 LDO 存在一些噪声问题、因此 PMIC 如何避免这一问题?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想使用该器件来替代分立式电源解决方案、但我想知道、该 LDO 如何避免降压产生纹波噪声?
在原始分立式解决方案中、由于降压转换器关闭、我们的 LDO 存在一些噪声问题、因此 PMIC 如何避免这一问题?
谢谢你。
您好!
从降压到 LDO 输出的纹波噪声可由 LDO PSRR 性能决定。 数据表(图-15)提供了不同频率下的 PSRR 曲线图、对于2.2MHz 噪声、它大约为40dB。
降压纹波噪声取决于应用条件和输出电容器、为了获得准确的结果、需要在您的电路板上进行测量。
如果您仍然需要更低的噪声、则可以在 LDO 输入端实施 LC 滤波器、以进一步滤除降压噪声。
此致、
Murthy
您好!
如果您正在寻找集成电源解决方案、我建议您考虑我们的下一代 PMIC TPS650330-Q1:
http://www.ti.com/product/TPS650330-Q1
此 PMIC 也是一系列产品的一部分、其中包括适用于安全要求更严格的应用的版本。
在噪声性能方面、您似乎担心 PMIC 小型封装中输出电压轨之间的寄生效应导致串扰或噪声注入。 TI 设计了这些摄像头 PMIC、以降低这种噪声注入、同时考虑到噪声敏感型应用。 例如、比较 TIDA-020003 (使用 TPS650330-Q1)和 TIDA-020002 (使用分立式 LDO)的2.9V 输出电压纹波。 在摄像头模块流式传输视频时、同一图像传感器的峰峰值电压均约为6mV。
TIDA-020003 (TPS650330-Q1): http://www.ti.com/tool/TIDA-020003
TIDA-020002 (分立式 LDO): http://www.ti.com/tool/TIDA-020002
请记住、PCB 布局也会减少噪声注入、尤其是在高频电路中。 这包括 AGND 和 PGND 的分离、用于减少寄生效应的开关转换器的紧凑布局、以及此博客文章中概述的其他内容:
谢谢、
Gerard