This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65000-Q1:从降压到 LDO 的纹波噪声

Guru**** 2379670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650330-Q1, TIDA-020002, TIDA-020003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872145/tps65000-q1-the-ripple-noise-from-buck-to-ldo

器件型号:TPS65000-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS650330-Q1TIDA-020002TIDA-020003

大家好、

我想使用该器件来替代分立式电源解决方案、但我想知道、该 LDO 如何避免降压产生纹波噪声?

在原始分立式解决方案中、由于降压转换器关闭、我们的 LDO 存在一些噪声问题、因此 PMIC 如何避免这一问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从降压到 LDO 输出的纹波噪声可由 LDO PSRR 性能决定。 数据表(图-15)提供了不同频率下的 PSRR 曲线图、对于2.2MHz 噪声、它大约为40dB。

    降压纹波噪声取决于应用条件和输出电容器、为了获得准确的结果、需要在您的电路板上进行测量。

    如果您仍然需要更低的噪声、则可以在 LDO 输入端实施 LC 滤波器、以进一步滤除降压噪声。  

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    谢谢您、我知道消除您提到的噪声的方法。

    但我想知道的是、在  我 将任何解决方案放在电路上之前、将 LDO 和降压转换器置于同一 IC 中可能会导致纹波噪声更糟?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在寻找集成电源解决方案、我建议您考虑我们的下一代 PMIC TPS650330-Q1:

    http://www.ti.com/product/TPS650330-Q1

    此 PMIC 也是一系列产品的一部分、其中包括适用于安全要求更严格的应用的版本。  

    在噪声性能方面、您似乎担心 PMIC 小型封装中输出电压轨之间的寄生效应导致串扰或噪声注入。 TI 设计了这些摄像头 PMIC、以降低这种噪声注入、同时考虑到噪声敏感型应用。 例如、比较 TIDA-020003 (使用 TPS650330-Q1)和 TIDA-020002 (使用分立式 LDO)的2.9V 输出电压纹波。 在摄像头模块流式传输视频时、同一图像传感器的峰峰值电压均约为6mV。  

    TIDA-020003 (TPS650330-Q1): http://www.ti.com/tool/TIDA-020003

    TIDA-020002 (分立式 LDO): http://www.ti.com/tool/TIDA-020002

    请记住、PCB 布局也会减少噪声注入、尤其是在高频电路中。 这包括 AGND 和 PGND 的分离、用于减少寄生效应的开关转换器的紧凑布局、以及此博客文章中概述的其他内容:

     https://e2e.ti.com/blogs_/b/behind_the_wheel/archive/2017/11/01/ripple-reduction-techniques-for-sensitive-and-dynamic-rails-in-automotive-camera-modules

    谢谢、

    Gerard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    明白了、感谢您的详细解释。

    C.T.