This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:建议的升压

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900056/lm5121-recommended-boost

器件型号:LM5121
主题中讨论的其他器件: LM5122

大家好、团队、

对于一个新项目、我正在寻找由电池供电的升压转换器、规格为 Vin=14V、Vout=24V P=90W、我注意到了 LM5121和不带隔离开关的5122。 是否有一个多相控制器(我想使我的转换器具有两相)也管理同步整流(因此具有集成自举)?
即使没有同步整流、也可以为我工作。
我更希望拥有一个具有集成峰值电流模式的控制器。

请告诉我您的建议是什么。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    5122是一款同步控制器、可实现双相交错升压。 它还采用峰值电流模式控制。 有关交错操作、请参阅 LM5122数据表的第8.1.3节。

    此参考设计(http://www.ti.com/tool/PMP9309)可能是您的应用的起点。 请记住、您无需使用设计中所述的运算放大器电路。

    谢谢、

    Richard