This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146输入滤波器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897797/lm5146-q1-lm5146-input-filter

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146

尊敬的:

  当我使用 LM5146进行72V 的电压转换时、如果 加热、输入浪涌将高达100V、因此 LM5146会损坏。

  我想使用一个与接地端并联的 R+C、 我认为这会对峰值吸收产生一些影响、电路如下所示:

     无12V、最大输入为72V。

  如何选择 Rin 的电阻值和功率值?  

  还是有其他吸收尖峰的建议?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我的理解是、您询问的是输入滤波器阻尼。 阻尼电容(电解电容)是输入电容值的4倍(如果是陶瓷电容、则采用有效值)。 然后、电阻器为 R = SQRT (L/C)、其中 L 是输入滤波器电感或寄生线路电感、C 是输入电容值。

    如果您需要进一步的支持、请发送原理图和完整的 LM5146-Q1快速入门计算器(可从产品文件夹下载)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:
      谢谢!

       是否需要电阻功率? 例如1/4 W、1/2 W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您是说阻尼电阻器的额定功率? 如果是、则标准0805电阻器应该正常。 如果直流输入上叠加了交流电压、则额定功率要求可能更高。

    此致、

    Tim