This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:比 LM5164-Q1更具竞争力且具有 Vin 和 gt;65V

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872573/lm5164-q1-more-competitive-device-than-lm5164-q1-with-vin-65v

器件型号:LM5164-Q1

您好!

我的客户正在使用 LM5164-Q1、是否有任何其他 TI DCDC 同步开关转换器比输入电压大于65V 的 LM5164-Q1更具竞争力? 也可能在发展蓝图中? 如果您需要共享新内容、请向我发送私人电子邮件。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    让我用我的答案在一天之内回到您的身边。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonnio、

    请通过 a-gupta1@ti.com 向我发送您的问题电子邮件。 我们可以私下讨论这一点。  

    请关闭此处的主题。 谢谢!

    此致、

    Ankti Gupta