This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19535KTT:VDS 泄漏电流随时间的推移而增加

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19535KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890840/csd19535ktt-vds-leakage-current-increase-over-time

器件型号:CSD19535KTT

大家好、

我们的客户报告 了其中一个 CSD19535KTT IC

我们观察到 VDS 泄漏电流会随着时间的推移而增大、对此我们有何评论吗?

VGS:200k Ω

VDS:28.8V

监测 VDS 电流:

测试是在室温下进行的、两小时后 VDS 泄漏电流似乎增大

尽管它仍在规格范围内、但 这种行为不会在 CSD19535KTT IC 的其他电池上发生

我们可以查看您对此的评论吗? 是否需要进行 FA 分析?

独立 MOS 泄漏测试、室温下、这里是 VDS 泄漏测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的查询。 我将关闭此主题、我们可以通过常规电子邮件处理此主题。 这不是 e2e 等公共论坛的主题。 我将很快通过电子邮件与您联系。