This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ40Z50-R1:BQ40Z50R1化学 ID 误差非常大

Guru**** 2812855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890632/ccs-bq40z50-r1-bq40z50r1-chemistry-id-error-is-very-big

器件型号:BQ40Z50-R1

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

我测量了我的电池充电/放电化学 ID。

我的电池组是3S28P (10.89v)/137.2ah。

单电池型号为 SAMUNG INR21700-50e

我通过两种方法测量它。

[test1]->单节电池制造标准充电和放电

充电0.5c (2450mA)/ 0.01c (49mA)停止充电、充电切断电压:4.25V、休息2小时。

放电0.1c (490mA)、放电切断电压:2.5V、可待5小时。

[test2]->电池组标准充电和放电(3S28P)

充电0.5c (68600mA)/ 0.01c (1372mA)停止充电并休息2小时。

放电0.1c (13720mA)、持续5小时。

我将测试数据上传到 www.ti.com.cn/.../gpcchem、TI 给出的化学 ID 错误非常大、不知道为什么?请告诉我。非常感谢!

此外,我会附上两种测试数据,请查看。

e2e.ti.com/.../4900mah-cell-test.zipe2e.ti.com/.../4900mah-cell-gpc_5F00_chemid_5F00_data_5F00_test6_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../137.2ah-3s28p-test2.zipe2e.ti.com/.../137.2ah-3S28P-gpc_5F00_chemid_5F00_data_5F00_test2_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您是否可以尝试移除费用部分、并在4900mah_cell_test.zip 文件中仅保留"放松"-"解除"-"放松"部分?

    GPC 工具尝试解析并移除充电部分、但我想知道该部分是否得到了错误的解析部分。

    感谢您对问题的清晰描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:康康

    感谢您的回答。 我找到了化学 ID 2250
    我有另一个问题。  

    单节电池型号为 SAMUNG INR21700-50e(4900mah),28并联电池

    总设计容量:4900mah*28=137200mah,超过 bq40z50-R1对 MAX 32767mah 寄存器值的要求, 包括 CWH

    请帮助指导如何解决此问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个非常大的单元。 恐怕我们拥有的唯一解决方案会大幅降低监测精度。

    您可以在技术上调节电流、使报告的1mA 与10mA 相同、这将使137200 mAh 减少到13720 mAh、但对于 CWH 计算、它仍然会溢出。

    我不确定感应电阻器是否也能处理如此大的电池。 您将施加的电流电平(最小值和最大值)是多少