This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872808/bq34110-bq34110

器件型号:BQ34110

我将 BQ34110与三节 AAA 镍氢电池(3x 1.2V 500mAh)串联使用。

请告诉我学习负载电阻器的值。 开发套件板使用20欧姆-这是可以的、还是我需要更改它?

我尝试使用电子表格并输入了我的值、但当我从列"A"的副本中导入文本文件 到 bq studio 时、我会收到一些奇怪的密码错误消息。

如果我错误地使用电子表格、您可以尝试一下吗? (例如、不确定我是否正确输入了某些值)。

我还想完全禁用充电功能、因为这在设计中的其他地方处理-这只是用来监控电池的状态。

如何配置此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    请勿在 Excel 中另存为。 您需要使用记事本++等文本编辑器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    让我来看看、然后回到您的身边。

    Andy