This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电源管理论坛

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-010030, TIDA-00792, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872714/bq76940-power-management-forum

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: TIDA-010030TIDA-00792CSD19536KTT

HII...Jitendra  

尊敬的先生

我想设计 48V 和100A 的 BMS 额定值

使用 BQ76940 IC  

主席先生、我只想问设计参考中给出的原理图就足够了、或者我们需要更改给定原理图中的任何内容  

主席先生,请你回答,因为我只是这方面的初学者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!
    请在 此处查找 一些可重复用于48V 项目的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答辩人先生

    我一直在阅读   BQ76940的参考设计

    但我担心 bq76940设计 BMS 的额定电流

    如果我的额定值是48VOLT 和 100A 以及48V/60A  

    我是否遵循 BQ76940参考设计中提供的原理图, 或者我是否需要更改任何内容。

    如果我需要更改外部保护内部保护 FET 保护或任何电容器,电阻,那么我应该更改值和组件额定值

    请在考虑新手时回复我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    您可能需要修改系统环境的参考设计。  如果您的规格需要的电流大于参考设计、您很可能需要修改参考设计。  检查设计的基本功能、这些功能可能与您需要的功能很匹配、或者您可以从每个功能中选择功能。

    例如、TIDA-00792设计指南显示了30A 电流下的感应电阻器发热情况、如图25所示。  当您将电流增加2倍时、功耗将增加4倍、并且温度将变高。  FET 将是类似的。  虽然本参考设计中所示的 CSD19536KTT 可以承载100A 电流、但其使用可能会受到设计中器件散热效果的限制。  TIDA-010030使用3个并联的 FET、但再次检查您的设计可用的热条件。

    一般而言、在考虑您的功能后:

    • 查看系统的当前动态范围。  针对短路功能和监控器的监测测量范围规划检测电阻器。  如果您需要100A 的短路、请记住有一些容差、并选择感应电阻器、这样您就可以根据可用的选择实现电平。  还要考虑您的监测电流。  如果您需要在不发生跳闸的情况下测量100A 电流、请将电压保持在适当的感应输入范围内。  还应考虑您需要测量的最小电流。  该部件的动态范围有限、因此有时会有折衷。  如果您测量的是高负载电流、则小电流分辨率可能会较差。
    • 考虑负载电流和所选感应电阻的功率要求。  确定如何处理电池中的电源、以及可以并联使用多少个电阻器。
    • 考虑所选 FET 中的功率。  您可能需要使用多个 FET、并考虑可以从电池中获取多少热量。

    设计系统可能很复杂。  我希望这些对您有所帮助。