This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A 高阻态模式

Guru**** 2793495 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ24259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889278/bq25700a-bq25700a-hi-z-mode

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ24259

大家好、  

快速问题、  

如果在适配器存在时将 bq25700A 设置为高阻态模式、是否会切换?

对于 bq24259等 MOSFET 集成充电器、我们可以关闭 RBFET 以最小化适配器的输入电流。 但对于外部 MOSFET 充电器、高阻态模式如何帮助降低适配器的泄漏电流? HIZ 是否会停止充电器开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hollis、

    是的、即使应用了适配器、HIZ 模式也会禁用转换器。 这还将降低来自输入源的静态电流。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、即使应用了适配器、HIZ 模式也会禁用转换器。 这还将降低来自输入源的静态电流。

    因此、在 HIZ 模式下25700A 时、应该没有电流从适配器流向 VSYS、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hollis、

    没错。

    此致、

    Joel H