This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:bq79616散热焊盘绘制错误

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890090/bq79616-q1-bq79616-thermal-pad-drawing-wrong

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

bq79616的散热焊盘图 pptd318.pdf 错误:  凸片尺寸显然错误、外形尺寸与我的样片不匹配。  有人能给我指正确的图纸吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wegner、

    请查看此信息并告知我。

    64引脚 HTQPF 封装- 64HTQFP:144mm2:12 x 12 (HTQFP | 64)。

    https://www.ti.com/packaging/docs/searchtipackages.tsp?packageName=QFP

     

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    感谢您的回复、但我没有查找封装列表。   我可以建议阅读我的问题吗?

    此致、

    P.s.:也许 TI 应该引入一个基于响应质量而非数量的评级体系...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的值与我得到的 IC 样本不匹配。   样本上的散热焊盘大约为6x6mm、没有任何小凸片。

    那么、绘制错误还是早期样品使用了不同的封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道此文档的来源、因此我无法对其进行评论、但这不适用于616。

    616的焊盘错误。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们在该线程的第1篇中发现的错误焊盘。

    封装编号 PAP 来自 bq79616数据表、PAP 散热焊盘绘图源位于 TI 网站(使用了链接、但您的论坛软件似乎隐藏了该链接)。  当然、TI 过于懒惰、无法在数据表中提供封装图(散热焊盘尺寸缺失)。   或建议的焊盘布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、哈根、  

    我们将对此进行研究、并将返回给您。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈根、

    尝试这个。

    如果您仍有问题、请告知我们。

    此致、

     e2e.ti.com/.../bq79616_2D00_q1-PAP_5F00_ThermalPad.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    此图与样本匹配、因此我相信现在这是正确的。

    非常感谢!

    此致、

    哈根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、哈根、

    很抱歉耽误你的时间、我将关闭这个胎面。

    此致、

    Roger