This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:关于工序流程图

Guru**** 2532630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898708/bq24105-q1-about-operational-flow-chart

器件型号:BQ24105-Q1

您好、TI 团队

我的客户对 操作流程图有一些疑问

你会给我一个答案吗?

 

1、关于"FSTCHG Timer Expired?"(FSTCHG 计时器过期?)时"VBAT<VLOWV"的判断标准 不是

  如果是 VLOWV、我认为是预充电判断标准的阈值电压。

  这不是 VOREG-VRCH 的错误吗?

2、 在此流程图中、除非检测到电池已从充电完成状态中移除、否则它似乎不会返回到充电流程(流程的开始)。

  如果电压由于放电而下降,即使电池未被取出,它是否会返回到再充电流?

  如果没有“POR”,它是否不会充电?

关于 流程图中的每个“暂停收费”

  等待时间是否固定?

4、关于"ITERM 检测?"

  如果充电后无法检测到充电终止电流(ITERM)、结果为"否"、

  这是否意味着"调节电流或电压"->"TS 引脚处于 LTF 至 TCO 范围内?"的环路? ->"FSTCHG Timer Expired?"(FSTCHG 计时器已过期?) ->"VBAT " -="">"ITERM 检测?" 会一直持续到"POR"? ">

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    流程图的这一部分说明、如果 FSTCHG 计时器未过期、状态机将在接下来查看电池是否低于 VLOWV。 如果是、预充电将重新启动。 否则、器件将尝试检测终端。

    2.如果器件降至充电阈值以下、充电器将返回到流量开始位置。

    所有"暂停充电"都是指温度鉴定。 此时间不固定、充电将保持暂停状态、直到 TS 引脚上的电压恢复到正确的电平。

    4.如果未检测到终止,则部件将继续充电,直至其按照您所指示的块进行操作。 然后、它将保持"充电完成"状态、直到电压降至再充电阈值以下。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    客户对答案1有疑问。

    请参阅操作流程图.xlsx。

    e2e.ti.com/.../OPERATIONAL-FLOW-CHART.xlsx

    在红线的预充电流程中已经满足了"VVBAT>VLOWV"的条件、但为什么 FST 要充电、直到在蓝线的流程中 ICHARGE 电流变为"VVBAT>VLOWV"?

    由于在预充电流程中"VBAT>VLOWV"的条件无法在30分钟内满足、因此可以理解它是否在快速充电流程中的"VBAT>VLOWV"之前进行充电、但该流程没有。

    在数据表中、VLOWV 被描述为"从预充电到快速充电的转换电压阈值"。

    由于它已经切换到快速充电,所以判断充电完成是否与 VLOWV 的阈值不同?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    <VLOWV" determines if the part is in fast-charge or pre-charge. 的第一个复选框 如果您处于预充电状态、且30分钟计时器到期、则充电器将关闭并生成故障。 在 POR 或更换电池之前、器件不会再次充电。

    只要 VBAT>VLOWV、快速充电就会持续蓝线。 如果您在蓝线、则预充电计时器不适用、仅应用快速充电计时器。 快速充电的完成不取决于 VLOWV、而是取决于终止检测。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。