您好、TI 团队
我的客户对 操作流程图有一些疑问
你会给我一个答案吗?
1、关于"FSTCHG Timer Expired?"(FSTCHG 计时器过期?)时"VBAT<VLOWV"的判断标准 不是
如果是 VLOWV、我认为是预充电判断标准的阈值电压。
这不是 VOREG-VRCH 的错误吗?
2、 在此流程图中、除非检测到电池已从充电完成状态中移除、否则它似乎不会返回到充电流程(流程的开始)。
如果电压由于放电而下降,即使电池未被取出,它是否会返回到再充电流?
如果没有“POR”,它是否不会充电?
关于 流程图中的每个“暂停收费”
等待时间是否固定?
4、关于"ITERM 检测?"
如果充电后无法检测到充电终止电流(ITERM)、结果为"否"、
这是否意味着"调节电流或电压"->"TS 引脚处于 LTF 至 TCO 范围内?"的环路? ->"FSTCHG Timer Expired?"(FSTCHG 计时器已过期?) ->"VBAT " -="">"ITERM 检测?" 会一直持续到"POR"? ">
此致、
高志林