This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164低输入电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890924/lm5164-lm5164-low-input-voltage

器件型号:LM5164

您好!

现在、我将 LM5164用于直流/直流转换器。

额定电压为16VDC~72VDC。

设计的输出电压为15VDC。

现在客户希望输入电压可以达到12V

我想知道 、当 FB 的分压器电阻未发生变化时、换句话说、输出电压也是如此  

设计为15V。如果输入电压为12V、实际输出电压是多少?

当 输入电压为12V 时、EN/UVLO 的电压大于1.6V、这意味着 LM5164处于工作模式。

实际输出电压是否为12V 减去高侧 MOSFET 压降?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、LM5164可在100%占空比下工作、您只需要12V 负高侧 Rdson 和电感器 DCR 乘法 IO

    谢谢

    李丹尼尔