Other Parts Discussed in Thread: LM5164
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5164 您好!
现在、我将 LM5164用于直流/直流转换器。
额定电压为16VDC~72VDC。
设计的输出电压为15VDC。
现在客户希望输入电压可以达到12V
我想知道 、当 FB 的分压器电阻未发生变化时、换句话说、输出电压也是如此
设计为15V。如果输入电压为12V、实际输出电压是多少?
当 输入电压为12V 时、EN/UVLO 的电压大于1.6V、这意味着 LM5164处于工作模式。
实际输出电压是否为12V 减去高侧 MOSFET 压降?
谢谢。