This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:BQ25886无法充电

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899855/bq25886-bq25886-can-not-charge

器件型号:BQ25886

你(们)好

附上了原理图供您参考。

连接到计算机的 USB 进行充电、R19、R21、R22未焊接。 连接 USB 后、PG 输出为低电平(绿色指示灯亮起) 1秒以上、红色指示灯熄灭(STAT 输出为高电平)、REGN、SYS、BAT 无输出电压。
焊接5 个板,所有相同的问题,尝试移除外围设备上所有其他不必要的设备,仍然是相同的问题,原因不清楚,我觉得升压器电路没有启动,或者在启动过程中检测到问题。

将稳压电源切换为充电、短路 D +和 D-、并将 ILIM 切换至 GND。
首先连接电池、然后连接稳压电源。 没有响应、指示灯熄灭。
电池未连接、而不是先连接稳压电源。 绿色指示灯始终亮起、红色指示灯闪烁。 测量 BAT 端子上的电压并跳至5.4V 左右。 连接电池后、红色和绿色指示灯熄灭、但仍然没有充电。 测试中使用的电池电压为6.2V。
请帮助检查原理图。
谢谢
星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    出现这些问题时、您能否检查/CE 的电压? 高 STAT 引脚表示无红灯、表示充电完成、睡眠模式或充电被禁用。 有效的 VBUS 可消除睡眠、充电还不完整、因此我认为充电未启用。

    此外、您能否捕获 VBUS、SW、BAT 和 IBAT 的一些波形?

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。