This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618EVM:充电器 IC 在达到充电结束电压之前停止充电

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872280/bq25618evm-charger-ic-stops-charging-before-end-of-charge-voltage-is-reached

器件型号:BQ25618EVM

大家好、

我使用 BQ25618EVM 充电 IC 对电池进行加速寿命测试。 我已经对电路板进行了编程、将电池充电至4.2V、并禁用了看门狗计时器。 蓄电池正极连接到 IC 上的 BAT 端子。 BATSNS 和 BAT 端子已经跳过。 我将使用 DAQ 单元测量电池端子电压、并使用闭环电流传感器测量电流。

有时、当电池充电时、当电池电压未达到4.2V 时、充电过程停止。 此时的电压读数为3.87V、电流读数为负(-10mA)。 我还测量了充电器 IC 端子处的电压、并验证为3.87V。为什么会发生这种情况、如何解决此问题?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里需要更多信息。 什么是 DAQ 单元? 充电停止前的充电电流是多少? 3.87V 是电池电压? 您设置的充电电流是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、Hong!

    我使用的 DAQ 单元是 Agilent 34970A。

    我将 IC 设置为120mA 的充电电流。

    充电停止时的充电电流值取决于充电曲线处于 CCCV 状态的位置。 我注意到充电会停止、无论它处于哪个阶段。 如果它在停止前处于 CC 阶段、则在停止前电流为120mA、或者如果它处于 CV 阶段、则停止时电流小于120mA。  

    3.87V 电压是在连接到充电器 IC 端子的电池端子上测得的。 我探测了充电器 IC 端子的电压、以查看是否有电压上升、但测得的电压为3.87V、与电池端子的电压相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    声尼:

    我的建议如下:

    1、移除 DAQ

    2.将充电电流设置为120mA

    3.将充电终止电流设置为20mA (您设置的终止电流是多少)以避免终止

    4.检查 TS 引脚是否设置了正常温度

    5.在设备充电时监视 VBAT

    6.检查指示充电状态的 STAT 引脚状态