This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:最便宜或最简单的3节锂聚合物升压充电器和平衡器?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899375/bq25713-cheapest-or-simplest-3s-lipo-boost-charger-and-balancer

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ76920

您好!

我想使用 BQ25713从 USB 为3s Lipo Pack 充电。  我的电路涉及一个使用 I2C 控制 BQ25713的微控制器。

我想知道添加电池平衡逻辑的最廉价方法是什么?  我看到了 BQ76920、但想知道有什么更简单或更便宜的东西。

或者、是否有另一个包含平衡功能的升压锂聚合物充电芯片?

系统负载将高达13瓦。

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们现在没有集成电池平衡器的电池充电器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    j