请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 主题中讨论的其他器件: BQ76920
您好!
我想使用 BQ25713从 USB 为3s Lipo Pack 充电。 我的电路涉及一个使用 I2C 控制 BQ25713的微控制器。
我想知道添加电池平衡逻辑的最廉价方法是什么? 我看到了 BQ76920、但想知道有什么更简单或更便宜的东西。
或者、是否有另一个包含平衡功能的升压锂聚合物充电芯片?
系统负载将高达13瓦。
谢谢、
Josh