This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:4. 在 Ta℃和50℃的情况下、D 封装最大集电极电流与占空比间的关系

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871571/uln2003ai-4-d-package-maximum-collector-current-vs-duty-cycle-in-case-of-ta-25-and-50

器件型号:ULN2003AI

大家好、团队成员。

您能给我们提供以下数据吗?

客户正在寻找的数据是、

 在 Ta℃和50℃的情况下、D 封装最大集电极电流与占空比间的关系

在其数据表中,Ta 70℃的情况下显示了该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    对于此器件、TA 上的数据点 不易获得。 TA = 70°是最坏情况下的数值、应在设计中使用、以实现最大的稳健性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TIM-SAN。

    感谢您的支持。

    我们无法测量客户要求的2种不同测试条件的数据?

    或者,如果我们采用它,它需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TIM-SAN。

    您能给我们反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    请发送电子邮件至 timothy.logan@ti.com、我们可以对此进行讨论。