This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61177:LED 驱动器促销

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890903/tps61177-promotion-for-led-driver

器件型号:TPS61177
主题中讨论的其他器件:TLC59116

尊敬的团队:  

我们是否有 LED 驱动器来推广与 MBIA045类似的产品?  

MBIA045专为使用内部脉宽调制(PWM)控制和可选16/10位色深的 LED 视频应用而设计、该控制具有16/10位移位寄存器、可将串行输入数据转换为输出端口的每个像素灰度。 输出电流可通过外部电阻器进行预设。 此外、可将 MBIA045的预设电流进一步编程为64个增益步长、从而进行 LED 全局亮度调节。

  • 项目
    规格
    内容
  • 01
    保护-过流
  • 02
    输出通道数
    16.
  • 03
    每通道输出电流
    1~45mA
  • 04
    保持输出电压
    17伏
  • 05
    出色的通道间输出电流精度
    <±2.0 μ A (%值)
  • 06
    出色的输出电流精度- IC 之间
    <±2.5 μ A (%值)
  • 07
    嵌入式 MOSFET
  • 08
    电源电压
    3.3V~5V
  • 09.
    具有 Daisty 链的传输接口 SPI
  • 10.
    控制接口
    类似 SPI 的专有协议
  • 11.
    扫描设计
  • 12.
    LED 矩阵配置
  • 13.
    错误检测- LED 打开
  • 14.
    错误检测- LED 短路
  • 15.
    错误检测- LED 像素短路
  • 16.
    电流增益
    6位
  • 17.
    智能节能
  • 18
    PWM
    16/10位
  • 19.
    I/O 电平
    VDD
  • 20.
    EMI 噪声降低
    通道输出移位、PWM 正向/反向计数
  • 21.
    7挑战-消除重影
  • 22.
    保护-热关断
  • 23
    符合 RoHS 标准的封装
    SSOP24
    QFN24

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

      正如我通过电子邮件回复的那样、您可以咨询我们的 TLC59116。

    BR

    肖恩