This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A:有关 ADC12的问题

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890657/ccs-ucd3138a-question-abut-adc12

器件型号:UCD3138A

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 UCD3138OL40EVM 板进行调试。 对于 ADC 调试、我使用数据表(1.11.2)中的代码示例。 我使用直流电源为 AD00、AD01、AD02的引脚提供电压。 然后使用 PMBus 协议报告电压。 我添加了一个调试命令来报告我需要的命令。 但我发现它具有0.3V 偏移。 然而、AD00电压的引脚为0V。 PMBus 报告值为0.3V。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liwei、您好!

    第一步、确保连接到 AD00的电流源和连接到 AD01的电流源均已关闭。

    这可以通过确保寄存器 PMBCTRL3中的 IBIAS_A_EN 和 IBIAS_B_EN 位设置为零来实现。

    如果检测到偏移停顿、我们将查看其他可能性。

    此外、请确保在连接电压源时未使用任何串联电阻。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还建议查看您的固件。  检查并查看固件是否正常工作的一种简单方法是尝试更改电压、并查看 ADC 值是否发生变化。  否则、可能不会进行连续轮询、或者调试固件无法正常工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yitzhak Bolurian:

         非常感谢! 我找到原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian Bower:

       感谢您的建议。